This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:MPPT 太阳能应用+ 240W USB-C。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334637/bq25756-mppt-solar-application-240w-usb-c

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25758

你好。 这里有几个问题。 首先、我正在建设一个包含3kWh 3S 锂离子 NMC 电池组的发电站。 它通过一个140A BMS 连接到一个1200W 逆变器。 我计划使用 BQ25756RRVR 作为我的充电控制器。 以下是基于设计计算器得出的规格: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KBzovb3byR3zg0GWcImYAe9ixxSR5f-z/edit?usp=sharing&ouid=110099539842919090089&rtpof=true&sd=true 

我希望 BQ25756同时具有太阳能输入和 USB-C 输入。 它应该能够处理高达70V、20A 的太阳能输入和240W USB-C 输入。 对于 USB-C 240W、我计划使用 Hynetek 的 HUSB238A 灌电流控制器。  

似乎很遗憾、MPPT 充电无法通过硬件进行编程。

Question:

1. BQ25756是否适用于 USB-C 和 Solar 应用? 或者我能只选择一个选项吗?

我注意到数据表建议使用的最小电感器 DCR 为5mΩ。 我可以为70V、20A 规格的唯一电感器、我首选的限值具有 0.72mΩ 的 DCR。 这会是致命的问题吗?

3. HUSB238A 目前有限。 虽然我有5个样片 IC、TI 什么时候发布可以处理整个240W 功率范围的 USB-C PD EPR 芯片?

4. SiR882ADP 是否 适合我的应用? 或者我应该 并联我的 FET 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是很大的问题。 在电感器之前添加5mΩ 分流器是否是提高 DCR 的有效方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    1. BQ25756支持太阳能操作和 USB-C 操作。 我假设一次只使用其中的一个。

    2.我们具有特殊的 DCR 检测功能,工作电阻为5m Ω 至60m Ω,因此建议使用5m Ω DCR。

    3.我们计划在未来10至12天内发布 BQ25758器件,该器件可处理  USB-C PD EPR 240W 全系列产品。

    4.由于整个系统的最高电压为70V、最大电流为20A、SiR882ADP 应该没问题。

    我想确认一些东西,对于太阳能输入,电力在将是1400W ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、峰值功率将是1400W。 提供最大70V 20A 的电流。

    那么对于 Q2、在电感器之前添加一个5mΩ 分流器会适当地增加 DCR?  

    BQ25758听起来像是降压-升压 IC。 我的意思是、TI 推出的 UFP、DFP 或 DRP 控制器可以协商 PD 3.1完整 EPR 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah、让我与团队详细讨论这个问题、然后再联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    虽然 BQ25756可以处理1400W 输入、但发热可能是一个问题、从而可能导致更多的功率损耗、因此我们建议2个并联、每个700W、但一个1400W 仍然可以工作。

    添加一个电阻器将解决 DCR 问题。

    有关 PD 控制器信息、请联系 PI 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 并联 FET 时、能否将 HIDRV 和 LODRV 引脚连接到每对并联 FET 的栅极(一个驱动器控制两个栅极)? 或者每个 FET 是否需要一个栅极驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    一个驱动器可以成功控制2个栅极。

    转到 BUCKEYES。