This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:VDDA 可以提供多大的电流?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335381/lm5143-how-much-current-can-vdda-provide

器件型号:LM5143

VDDA 可以提供多大的电流?

我想将 VDDA 电源用于运算放大器、大约1~5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    与数据表中显示的建议不同、不要建议加载 VDDA。

    VDDA 稳压器有一个20欧姆的内部电阻和一个 UVLO 电路、不要建议给 VDDA 加载任何超过~μ V 10mA 的值。

    如果您需要低电流偏置电源、建议使用 VCC。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 和 VCCA 上电时序如何? 我需要快速启动电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

     谢谢、我来检查一下、明天回来给您提供更新。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    相应电源和电容器的 Ilimit 将决定启动时间。  

    ILIM = C (VDDA)* dV/dt。 DT 的转置。  希望这对您有所帮助。

    大卫。