This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML-SP:用于 CFP (NAC)封装的引线材料

Guru**** 2419710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117HVQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336442/lm117hvqml-sp-lead-material-for-cfp-nac-package

器件型号:LM117HVQML-SP

P/N LM117HVQML-SP 的 CFP 封装的铅材料是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

     LM117HVQML-SP 采用 CFP 封装的铅材料为名为"合金42"的镍铁、镍含量为42%、铁含量为52%。

    然后使用63/37锡铅焊料完成引线测试。

    谢谢。

    Andy Fondaw