This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:LM2577烧坏问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336412/lm2577-lm2577-burnt-issue

器件型号:LM2577

尊敬的 TI 专家:

我的客户在其产品中使用了 LM2577SX-ADJ。 他们最近看到了烧坏的问题。

故障率大约为4ps/400pcs。

我想确认一下全球其他客户提出的任何类似问题。

这里是我的客户的原理图、输出电流消耗与150mA 有关。 用于 LCD 面板的背光 LED。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的问题、请详细说明烧坏的问题类型、损坏的原因和条件、如果您有一些波形、请分享。 这将确保我们能够更有效地找到根本原因。

    我还需要有关设计规格的更多详细信息、例如 Vin (min、typ、max)、Ioutmax 和 Fsw。

    谢谢!

    Br、

    哈龙