This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:深度放电后 VBAT 不稳定

Guru**** 2694495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331731/bq24230-vbat-unstable-after-deep-discharge

器件型号:BQ24230

在一晚没有适配器输入的情况下进行深度放电。 我们发现插入适配器5Vdc 后、VBAT 变得不稳定。 下面的中显示了 VBAT 和 IBAT。  

我知道 Vlowv 与电池切断电压一样。 但是、波形中的 VBAT 大约为3.44V (min)~ 4.31V (max)、形状为 SIN 波。 VBAT 高于 Vlowv、充电器应持续为电池充电。 我可以告诉你为什么会有这个问题吗? 谢谢

Br、

加里

电池规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    真实电池上的电压不应以波形中所示的方式变化。 连接5V 适配器之前、电池电压(在 BAT 引脚上测量)是否稳定?  

    根据电流信息、我想知道正在测试的电池组是否具有已触发的内部深度放电保护电路。 VBAT 波形似乎显示电池并未实际连接到充电器 IC。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的支持。

    过放电后、电池截止电压为3V、过放电释放电压为3.2V。 目前、我们可以在插入5V 适配器后为电池充电。 再充电期间、电池电压大约为3.1V、在20秒到30秒之间运行后、我们可以看到大约0.4Vpp 的纹波。 请参阅下图和原理图。 我可以向您学习如何解决这个问题吗? 谢谢

    CH1:插入5V 适配器后的 VBAT。

    20s–30s 后、VBAT 会出现很大的纹波。

    检测室。

    Sch:

    e2e.ti.com/.../BQ24230RGT-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    查看提供的原理图后、我发现 OUT 或 BAT 引脚都未在靠近 IC 的位置放置必要的最小输出电容为4.7uF。 此外、输入路径似乎也没有推荐的电容。 在中、需要在靠近 IC 的位置放置至少1uF 的电容器。  

    缺少建议的输出电容可能会导致观察到的 VBAT 纹波行为。 请建议客户进行这些硬件调整、并查看它是否改善了行为。  

    最后、向客户提出一个问题。 出现观察到的纹波时的充电电流波形是什么? 我想知道器件是否可以在补充模式下运行。  

    此致、

    加勒特