This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:如果该器件受电、我们是否可以在不使用 EEPROM 的情况下进行设计?

Guru**** 2793545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336005/tps25751-if-the-device-is-power-sinking-can-we-design-without-eeprom

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25730

大家好、

如果 PD 受电、我们如何在没有 EEPROM 的情况下加载代码?

或者我们不能不通过 EEPROM 来进行设计?

TPS25730不适合客户、因为他们需要15V/4A PDO。

谢谢。

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于客户需要15V/4A PDO、因此他们需要加载配置来启用此 PDO。

    它们将有1)来自 EC 的负载配置、或2)来自 EEPROM 的负载配置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请查看第8节中的 TPS25730数据表、其中 TPS25730是通过引脚搭接进行配置、而无需使用 EEPROM 作为潜在解决方案。