This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:电池充满电的 VSYS 开关

Guru**** 2390885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325232/bq25616-battery-fully-charged-vsys-switches-off

器件型号:BQ25616

使用 USB 端口为设备供电。

充满电后、VSYS 将关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能提供更多背景信息吗? 这时可能会出现 VBUS、SW、SYS 和 IBUS 波形? 此外、当观察到这一点时、STAT 和 PG 会发生什么情况? 我需要更多信息来调试该观察结果。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源路径系统会损坏电池、在充电时、它会为电池充电、直到电池过度充电、从而导致电池短路并快速耗尽到3伏左右。

    我的客户无法执行任何测量。

    将 OTG 拉至 GND 是怎样的?
    我们使用的是 USB-C、并且没有 OTG 引脚(除非您知道如何操作)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不使用 OTG、请拉至 GND。

    客户使用什么电阻设置来修改 VSET 上的电池充电电压调节以及它们是否满足制造商提供的电池规格?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查电阻器配置。

    由于这是一个独立芯片、它们是否能够确认电流电阻器配置允许系统在不超过该电压的情况下终止对4.2V +/- 0.05V 的充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAT_GND 和 GND 通过0.01欧姆电阻器连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将需要我请求的开关波形。  

    此外、我们还需要检查电池制造商规格、以确保其与您的设置兼容。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔