This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:PCN# 20221216002.1

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336422/ucc28c43-pcn-20221216002-1

器件型号:UCC28C43

你好。

多年来、我们一直在电路板上使用 UCC28C43DR 稳压器。 现在我们已经收到 PCN# 20221216002.1这一组件的首批卷带

根据 PCN、它应该不会产生任何功能影响、但是如果与该组件的上一版本(在 PCN 之前)进行比较、我们会发现一些差异。 数据表中未解释这些差异。

‘D、在 PCN 中、我们注意到选择了"签名更改"。

您能否详细解释一下从旧的 UCC28C43DR (在 PCN 之前)到新的 UCC28C43DR (在 PCN 之后)有哪些区别?

  

比较波形、新的 UCC28C43DR 关闭速度更快。

在空载情况下、旧版 UCC28C43DR 可在突发模式下工作。 新的 UCC28C43DR 始终在切换。

因此、使用新型 UCC28C43DR 时转换器的输入电流(空载)将增加一倍以上。

此测试在同一电路板上进行、使用的元件完全相同、仅从旧版本更换为新版本的稳压器。

 

PIC01:开关 FET 的漏极(反激级)

白色跟踪:旧 UCC28C43DR

黄色轨迹线:新的 UCC28C43DR

 

附件 Pic02:开关 FET 的漏极(反激级)、旧的 UCC28C43DR、空载

 

附件 Pic03: 开关 FET 的漏极(反激级)、新的 UCC28C43DR、空载

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PCN 中列出了数据表规格的差异。 不同器件之间的变化可能会导致更快的开关速度、但相应的样片仍符合规格。 IC 没有突发模式运行。 脉冲跳跃来自 COMP 电压低信号、并导致 CS 阈值接近零、从而脉冲达到最小值或消失。 您正在使用的新器件与旧器件相比、其 COMP 至 CS 失调电压可能不同、但 COMP 至 CS 失调电压处于一个范围内(或称为容差变化)、因此对于相同的 COMP 电压、某些器件可能开始显示无脉冲、而对于某些其他器件、 (COMP 至 CS 偏移接近规格值的最小值)脉冲仍然存在。