This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:电源管理论坛

Guru**** 2504515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335673/bq24040-power-management-forum

器件型号:BQ24040

您好!

  我正在使用 BQ24040DSQT 为560mA 电池充电。 但是对于这种情况、只有3V 以上的电池正在充电、2.8V 电池没有充电。如果我使用 IC 引脚 ISET 为电池充电。当我增加 ISET 的电流时、电池不充电、当降低 ISET 的电流时、它正在充电。

 我 正在执行正确的配置? 如果错误、请告知我正确的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查电池组保护器、确保它在电池电压较低时不会打开。 请分享一个原理图。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此原理图、如果有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24040原理图看起来不错。

    请检查电池组保护器、确保它在电池电压较低时不会打开。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔