This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:bq24620充电查询

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336095/bq24620-bq24620-icharge-query

器件型号:bq24620
主题中讨论的其他器件:BQ24610

您好

客户设置了"Icharge  (充电)"、问题如下所示:

根据数据表中的电流公式、充电电流为800mA、设置电压为0.16V。 然而、实际测试在0.17V 时达到800mA。 该误差在5%范围内、这在误差范围内。

如果检测电阻为0.1欧姆、则设置1.6V 电压的理论计算设置可以达到800mA、但实际需要的1.6V 可以达到约500mA。

为什么误差这么大?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    Unknown 说:
    如果感应电阻为0.1欧姆、则理论计算设置的电压为1.6V 可以达到800mA、但实际需要的1.6V 可以达到500mA。

    我建议检查检测电阻的放置情况。 充电电流检测电阻应放置在电感器输出旁边。 将连接在感应电阻器上的感应引线布置回 IC 在同一层、彼此靠近(尽可能减小环路面积)、并且不要通过高电流路径布置感应引线(有关开尔文连接、请参阅 BQ24610数据表中的图27、以获得出色的电流精度)。 在靠近 IC 的这些走线上放置去耦电容器。

    我还建议 将输出电容器放置在感应电阻器输出和接地旁边。 输出电容器接地连接必须在连接到系统接地之前连接到输入电容器接地的同一覆铜上。

    以下是该器件的布局指南:BQ24620布局

    此致、

    Christian。