This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25040:LDO 的用途+ BAT 电容问题...

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334495/bq25040-what-is-ldo-for-bat-capacitance-question

器件型号:bq25040

我在 设计中加入了 BQ25040DQCT 器件。  该设计从壁式电源获取5V 电源、连接到 BQ25040DQCT 为0.37V 18650格式的锂离子电池充电、然后通过直流/直流转换器产生3.3V 电源供设计中的其他部分使用(请参阅下图)。

通常、在安装电池后、电池始终处于充电状态、即使电池尚未充电、 BQ25040也会通过 BAT 引脚提供足够的电流(5V 或4.2V)为直流/直流转换器供电。

两个问题...

  1. 我已阅读过数据表几次、但不明白 LDO 的用途或应该如何使用。  有人能解释一下吗?
  2. 数据表图1和图2 (如下所示)表明在"电池始终安装的情况下使用时、为了确保 BAT 线路上到 GND 的电容至少为1uF。  但当用于"生产测试模式"时(不确定那是多少)、BAT 线路到 GND 需要>40uF 的电容。

在我的应用中、器件绝不应该在没有电池的情况下运行。  但是、除了较大电容器的成本之外、是否有任何理由不只包含大于40uF 的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先是原理图审阅。

    1. ISET 引脚超出允许的范围。 不超过5.36k Ω。

    2. 即使 LDO 没有被使用,也需要一个旁路电容。

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    1.引脚配置状态为"LDO 稳压到4.9V、最高驱动50mA。 至少使用一个1µF LDO 陶瓷电容器将 LDO 旁路至 VSS。" 请阅读标有"LDO (50 mA)"的部分。

    2.请参阅 标有"生产测试模式"的部分。 此处可以看到、"在 PTM 中、BAT 被调节到4.2V 并提供高达2.3A 的电流、无需安装电池即可为外部负载供电。" 这里的钥匙没有电池。 如果您有一个电池、它将模拟大电容器、不需要40 uF。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔