This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:您能帮我检查原理图是否正确吗?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335687/hd3ss3220-could-you-please-help-me-check-if-the-schematic-is-correct

器件型号:HD3SS3220

如下图所示、我们设计了 HD3SS3220IRNHR 来保留 GPIO 模式和 I2C 模式。 请帮助检查这两种模式下的电路是否正确、因为我们的主机的 GPIO 电压阈值为1.8V、并且我们已为 USB ID 和内部上拉预留了1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1.如果您计划使用 I2C 模式、可能需要为 SCL 和 SDA 引脚添加4.7K 上拉电阻。  当使用 GPIO 模式时、这些引脚也可以与开漏输出 OUT1/OUT2搭配使用。  

    2.是否使用 USB VBUS 为 HD3SS3220上的 VDD5供电? 这仅在作为 UFP 运行时有效。

    3.我建议 在 VDD5和 VCC33引脚附近添加一个0.1uF 和一个1uF 的去耦电容器。  

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还有一个问题、就是 HD3SS3220IRNHR 5引脚 VBUS-DET 芯片在检测到掉电时是否可以工作。

    因为当我们将 USB 闪存驱动器插入 TYPEC 时、我们需要 I2C 芯片通知模块连接 USB 闪存驱动器。 然后空箱 PCB 板上的另一个5V 电源将提供给 USB-VBUS、允许我们使用 USB 闪存驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们还有关于 HD3SS3220IRNHR 5引脚 VBUS-DET 芯片在检测到断电时是否可以工作的问题。

    VBUS_DET 将检测 VBUS 上是否存在电源。

    听起来您需要控制 VBUS 使能、这可以通过 ID 引脚来完成。 ID 引脚将保持高电平、直到它看到连接了器件。 如果连接的器件是 UFP、则3220希望提供电源、因为 DFP 和 ID 将变为低电平。 我制作了一个图表来帮助说明这通常是如何工作的:

    如果要使用 I2C 检测连接、您可以 从 HD3SS3220上的 Attached_State 寄存器读取

    此致!

    谢恩