This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:关断模式问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330370/bq27z746-shutdown-mode-questions

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好!

出于某种原因,我们的一些电池似乎处于关闭模式, FET 关闭,并且 OperationStatus ()[SDM]被设置。 我们认为这可能是 MAC 关闭。
根据技术参考、"一定不存在充电器电压并且 ENAB 引脚必须为高电平才能使器件进入关断模式"。 我们的设计是将 ENAB 引脚接地、因此根据我的理解、电池将无法进入 MAC SHUTDOWN 模式。 我们通过两次发送 MAC shutdown ()命令进行了一些测试,而电量监测计确实关闭了 FET 并设置  OperationStatus()[SDM]位。

我的问题是:

1.为什么电池没有理由进入关机模式? 我们未发送命令、因此将 ENAB 引脚永久设置为低电平。
2.这实际上是 MAC 关闭吗? 因为当我们连接大于 V_Startup 且 enab 接地的电压源时、该引脚无法返回 NORMAL 模式。  

我们当前的解决方案是完全重置电量监测计。 这确实可行、但我们想知道发生这种情况的原因并跳过了重置过程。


提前感谢您!

此致、
埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    我在末端进行了测试、没有看到监测计进入关断模式。 如果您能够从电量监测计读取寄存器、则电量监测计不处于关断模式。  OperationStatus()[SDM]位更多地是一个标志,表示已发送 SHUTDOWN 命令,并在满足条件时进入 SHUTDOWN 模式。 设置该位并不表示电量监测计处于关断模式。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的及时回复。

    我已经查询了将 XDSG 设置为1的条件:

    如果我们只发送一次 MAC shutdown ()命令,并且 Delay Time > FET Off Time (延时时间> FET 关断时间):

    • 由于 shutdown()命令,设置 OperationStatus()[SMD]
    • 设置 OperationStatus()[xchg]和 OperationStatus()[XDSG]是因为 SDM 标志和 延迟时间> FET 关闭时间

    根据我们的 ENAB 引脚接地设计、电池绝不应该通过命令进入关断模式、对吧?

    我的理解是否正确?

    您是否碰巧知道发生此问题的可能原因? 构建电池时,我们没有发送任何 SHUTDOWN 命令,10节电池中的6节存在此问题,并 设置了 OperationStatus()[xchg]、OperationStatus()[XDSG]和 OperationStatus()[SDM]标志。 我不认为我们不小心发送了关断命令、所以我想知道是否有任何其他情况导致了此问题?

    谢谢!

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    没错。 在启用接地的情况下、监测计绝不会进入关断模式。
    有许多事件可以共源共栅将要设置的 XCHG 和 XDSG 位。 其中一种最常见的情况是发送 FET_EN 命令。 我在末端进行了测试、其中 xchg、XDSG 和 enab 引脚为低电平、然后发送了关断命令。 SDM 位设置为高电平、XCHG 和 XDSG 位保持低电平。 只有在 ENAB 引脚被拉至高电平后、XDSG 和 XCHG 位才会被设置为高电平。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的澄清。

    根据我们的测试、即使我们将 enab 引脚接地并发送了 SHUTDOWN 命令、SDM 位也仍按预期设置。 但奇怪的是、XDSG 和 xCHG 位也被设置为高电平。 由于这些标志也被设置、我想知道电池一开始是否真正处于关断模式。

    我们将再次测试它、看看我们是否有有关设置 XDSG 和 xCHG 位的原因的新发现。  

    谢谢!

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    可以、如果可能、在执行此测试时、如果您可以、请获取所发生情况的 BQStudio 日志。 有助于查看是否存在其他任何导致设置 XSDSG 和 XCHG 位的因素。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这是寄存器的屏幕截图。

    在发送 SHUTDOWN 命令之后:

    复位后:

    在发出 SHUTDOWN 命令之后、仍然设置了 XCHG 和 XDSG 标志。

    您是否发现了 为什么 设置 XCHG 和 XDSG 的其他潜在问题?

    谢谢!


    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    感谢您的屏幕截图。 但是、我想查看日志文件、以便可以观察测试期间每个寄存器的变化。 这样、我就可以 更好地理解导致 xCHG 和 XDSG 位置1的原因。 您可以通过按 BQStudio 上的"Start Log"按钮来获取日志文件。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请查看日志文件的附件。 我还将其转换为 Excel 文件。

    e2e.ti.com/.../Shutdown_2600_Reset-log.loge2e.ti.com/.../Shutdown_2600_Reset-log.xlsx

    感谢您的帮助!

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的日志文件。 根据您的日志文件、我能够修改我的测试设置、并在最后运行新的测试。 我看到当发送 SHUTDOWN 命令两次时、xCHG 和 XDSG 位都设置了相同的行为。 这是固件在发送 SHUTDOWN 命令时的反应方式。 但是、在我进行测试时、电量监测计实际上并没有进入关断模式。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您阅读日志文件并进行测试。  

    我一开始就怀疑它是否处于关闭模式。 但现在我们可以确定它没有进入关断模式。

    但是、您是否发现了 XCHG 和 XDSG 的任何可能原因?
    由于未处于 SHUTDOWN 模式、因此寄存器不应该仅将 SDM 位设置为高电平?

    我想说明的是:在我们制造了电池组之后、我们 看到了 这个问题:xchg 和 xdsg 被设置、SDM 标志也被设置为高电平。 我们以前甚至没有发送 SHUTDOWN 命令。

    您是否有任何建议或解决方案来阻止我们进入此"未知"模式? 因为在我们构建的10个样片中、有6个出现了此问题、我们不希望客户遵循附加的重置指令来使用电池组。

    谢谢!

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我怀疑 SDM 位是如何设置的。 还有一项基于时间的关断功能、可在电源配置[AUTO_SHIP_EN]= 1时启用。 当电量监测计在没有通信的情况下保持 SLEEP 模式的时间超过"Auto Ship Time"时、这将导致电量监测计进入 SHUTDOWN 模式。 从而导致 SDM、XDSG 和 XCHG 位被设置为高电平。 您能向我发送电量监测计的 gg 文件吗、以便我检查是否启用了该文件吗?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请参阅随附的 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../ID7455_5F00_R01.gg.csv

    谢谢!

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    我查看了您的 gg 文件、发现电源配置[AUTO_SHIP_EN]= 1. 我建议将该位更改为0。 此内容位于数据存储器的设置部分。 有希望将此位更改为0应该能够修复您的问题。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们将电源配置[AUTO_SHIP_EN]设置为0并再次进行测试。 XCHG 和 XDSG 标志仍在被置位。
    以下是日志文件:

    e2e.ti.com/.../Shutdown_5F00_AUTO_5F00_SHIP_5F00_Disable-log.log


    感谢您的帮助!

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    在此新测试中、您是否仍在发送 SHUTDOWN 命令? 我所做的配置更改是为了解决 SDM 标志  设置为高电平的另一个原因、但在发送 SHUTDOWN 命令时无法修复设置的 XCHG 和 XDSG 位。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、我们通过发送 SHUTDOWN 命令再次进行了测试。 感谢您的澄清。
    您是否有任何潜在的解决方案来解决 XCHG 和 XDSG 位问题?

    谢谢!

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    遗憾的是、如果不更改固件代码、这些位将在发送关断命令时设置。 但是,您指出在最初的问题中,SHUTDOWN 命令不是通过主机处理发送的,而是看到 SDM 位的设置。 我怀疑电量监测计由于 AUTO_SHIP_EN 配置而发送了关断命令。

    此致、
    尼克·理查兹