This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:需要安全信息

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1, LM5175, LM5176, LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335144/lm5157-q1-safety-information-required

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5157

请提供以下信息。 如有需要,请联系我的电子邮件。

1. LM5175-Q1需要的引脚 FMEA

2. SN29500中的 IC 类别。

3.细节 FMEDA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    我已附上 FMEA。

    此致、

     Stefane2e.ti.com/.../LM5175_2D00_Q1_5F00_LM5176_2D00_Q1_5F00_Pin-FMEA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是 Stefen。 我需要适用于 LM5157QRTERQ1的信息。

    1.引脚 FMEA

    2.  SN29500中的 IC 类别。

    3.细节 FMEDA  

    您能要求提供此信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    抱歉、混淆了数字。

    我在我们的数据库中找不到 LM5157 FMEA、还需要检查其他文档、

    我试图回到结束,如果一周,但假设这将需要更多的时间。

    要与 FMEDA-核实您的意思是 DFMEA -还是请在此处说明确切需要什么。  

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非 DFMEA。 即 FMEDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    谢谢、会尝试获取此信息。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 收到来自 Aivy 的电子邮件