This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:Iterm 配置

Guru**** 2768395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336289/bq25792-iterm-configuration

器件型号:BQ25792

您好!

我使用 BQ25792为4S1P 电池充电。

我在500 mA (通过 REG03)处通过软件修改充电电流、这很有效。
我还想通过 REG09更改40 mA 的 Itm 电流(默认设置为200 mA)。 我在此 REG09上写入0x01、但这不起作用。

充电电流始终停止在200 mA 以下并且 充电状态仍处于收尾状态。

你有什么想法吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick 您好、

    没有逻辑原因表明您不能写入以下位来更改 ITERM

    请注意、ITERM 在 POR 时以及看门狗计时器到期时返回到默认的200mA。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的回答、复位寄存器的是看门狗。

    我已经在它上了几天了,没有看到它。 我禁用了它、现在它开始工作了。

    此致