This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:评估 PD 高达20V5A 的 USB PD 源芯片组(USB-USB 源控制器和匹配的直流/直流转换器)和独立模式

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS65987D, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334427/tps65987d-evaluating-an-usb-pd-source-chipset-usb-pd-source-controller-and-matching-dc-dc-converter-for-up-to-20v5a-and-stand-alone-mode

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65987TPS25751、TPS25751EVM

我正在设计一个 PD 功率高达100W (始终为5V/3A、9V/3A、15V/3A 和20V/3A、如果电缆已进行电子标记且电缆的能力允许5A、则为20V/5A)的 USB-USB 源。 它必须独立运行、即无需外部微控制器和/或固件开发
TPS65987D 是否可通过自动读取电子标记来支持电缆识别? 我们需要的是芯片本身能够标明电缆的载流能力、并通告合适的电力输送对象、电缆允许的情况下为20V/5A、或者电缆允许的情况下为20V/3A。 此外、是否还可以配置 GPIO 来检测过流事件或控制直流/直流转换器输出电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    如果您正在寻找适用于电源应用的 USB-C PD、我建议您使用 TPS65987而不是 TPS65987。

    TPS65987D 是否通过自动读取电子标记来支持电缆识别?

    我们的 TI PD 控制器系列将与电缆通信、以协商正确的电流并检查它是否进行了适当的电子标记。

    以及是否还可以配置 GPIO 以检测过流事件或控制直流/直流转换器输出电流限制?

    使用 TPS25751、我们可以在协商 I2C 合约后将输出电流限制设置为超过 PD。 使用 TPS65987D、我们不具备该功能、但 PD 控制器中内置了过流保护。

    谢谢。此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克里斯

    但 TPS25751数据表指出、该 器件针对灌电流和 DRP 应用进行了优化。 它是否也适用于纯 电力供应商(仅供电方)应用?

     TPS25751EVM 何时可以再次上市?

    此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    与团队核实后、TPS65987DK 将最适合仅用作源代码的应用。 TPS25751可在5V 仅限拉电流应用中工作、但它不具备 TPS65987DK 提供的某些保护特性。 (特别是用于采购的 OCP)。

    以及 TPS25751EVM 何时可以再次上市?

    在1-2个月内完成。


    TPS65987DK 能够读取电缆功能并相应地调整 USB-C PD 协商。

    谢谢。此致、

    克里斯