This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219-Q1:ST 一致5平台建议的 PMIC 解决方案

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336084/tps65219-q1-st-accord-5-platform-suggest-pmic-solution

器件型号:TPS65219-Q1

大家好、

对于 ST 协议5 (L5964Q)等其他平台、您能否推荐具有稳定电源的更常用规格以供参考?

(1)输入电压范围:汽车 Vbatt 12V/24V (也可接受低电压5V)
(2) LDO ID (几组):3~4
(3) BUCK ID (多组):2~3
(4)升压 ID (多个组):0~2
(5)其他功能(REST/看门狗/EN):尚未使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。  是否正在寻找 PMIC 建议? 您能否共享所需的电压/电流?

    根据您之前邮件中的一般要求、TPS65219-Q1可能是一个很好的开始。 该 PMIC 还具有用户可编程版本(TPS6521905-Q1)、客户可以通过定制来满足特定的电源要求。  

    谢谢。

    布伦达