This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:EN 引脚上拉至高电平能力

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335493/ucd90320-en-pin-pull-high-capability

器件型号:UCD90320

专家、您好!

我的客户想知道 UCD90320在 EN 引脚上的上拉能力、因为他们想知道他们是否可以将4.7千欧和100千欧作为功率器件 EN 引脚上的下拉电阻器。 请告知我们如何计算4.7千欧还是100千欧是否可以。 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    下拉电阻器用于确保在 UCD 电源期间 EN 处于低电平。

    由于器件具有4mA 拉电流/灌电流能力、因此两个值都正常。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    通常、您需要具有弱下拉、因此最好使用10K 或100K 的电阻。

    此致

    颐和