This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65930:TPS6593EVM:USB 转 I2C 适配器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335299/tps65930-tps6593evm-usb-to-i2c-adapter

器件型号:TPS65930
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好!

我当时正在尝试找到一个编程仓体来连接 I2C 接口、但仅找到了与微控制器的 USB 连接、微控制器随后与 PMIC 上的 I2C 接口通信。

 

USB 转 I2C 适配器能否使用德州仪器 GUI 并与 PMIC 成功通信?

谢谢!
卡拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kara、

    是的、但是除了 EVM 之外、唯一可用的其他产品是 MSP432E01Y (单击此处查看产品页面)

    使用此板连接到现有 PMIC 的唯一问题是需要提供上拉电阻、因为引脚默认具有上拉电阻。

    要进行配置、请在此处查看主题: 单击此处查看设置主题

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:  

    因此、 需要使用链接的 MSP432E01Y 与 PMIC 进行交互?  我们希望连接到 I2C 接口、并从 GUI 与 PMIC 进行通信。  

    GUI 似乎不仅仅需要一个 I2C 连接、请确认。  

    如果我们要购买 MSP4320、需要将哪些引脚连接到 PMIC 的 I2C 接口?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换言之、应如何在生产过程中对这些器件进行编程和配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    GUI 似乎不仅仅需要一个 I2C 连接、请确认。  

    [/报价]

    这是真的、它需要一个硬件中间件、即一个具有正确固件来执行写入操作的 MSP432器件。

    换言之,在生产中应如何编程和配置这些器件?  [/报价]

    以下指南介绍了如何在无需 EVM 的情况下、使用合适的硬件执行 SPI 或 I2C 写入的情况下对器件进行编程。

    可扩展 PMIC NVM 更新指南

    具有默认 NVM 的装置可由客户您提供、订购和编程。

    此外、还可以根据投影的体积进行选择、TI 可能已使用特定的 NVM 对器件进行预编程。

    如果我们要购买 MSP4320、需要将哪些引脚连接到 PMIC 的 I2C 接口?

    [/报价]

    对此深表歉意、我认为链接可以传递到另一主题。  这里是连接以及一张图片、

      1. 连接
        1. PB2用于 I2C1_SCL1
        2. PB3用于 I2C1_SDA1
        3. 有关连接完成的信息、请参见下图。
    1. 您的计算机上安装了 Uniflash
    2. 加载 GUI
      1. 确保在连接 MSP432 Launchpad 后使用正确的 COM 端口
      2. 使用1.0.3.6闪存 MSP432 Launchpad
    3. 将 MSP432 Launchpad 重新连接到计算机并再次启动 GUI
    4. 通过在寄存器页面上执行全部读取操作来验证连接

      Br、

      尼古拉斯

      [/quote]
      [/quote][/quote]