This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:IC 的温升约20度

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329453/bq25798evm-ic-s-temperature-rise-by-approximately-20-degrees

器件型号:BQ25798EVM

大家好、

我的客户在使用 电池充电器 BQ25798EVM 评估套件时遇到问题。

当它们连接一个外部 USB 充电器时、它在无负载或者电池被连接至 VSYS 的情况下消耗~μ A 200mA。

IC 的温度似乎上升了大约20度。

它们还将一个外部电源连接到 TP23 (VBUS)、并且在没有负载或电池连接的情况下、也消耗~200mA @5V 的电压。

 

您能否告诉我、他们是否可以尝试或应该尝试替换评估板上的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    您的客户是否可以尝试连接到工作台电源而不是 USB? 您的客户是否可以尝试通过拉低 ILIM_HIZ 引脚或设置 EN_HIZ 位= 1来实施 HiZ 模式?  如果仍有电流流动、则 IC 损坏。 为什么 D+/D-引脚的电压为2.6V?

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你。 很抱歉响应延迟。 客户 已再次将该装置连接到5V 工作台电源。 JP21已连接、可将 ILIM_HiZ 引脚拉至低电平。 电源的功耗已降低至~μ V 4mA,并且 IC 不会过热或产生可闻噪声。

    请查看下面包含测量值的屏幕截图。

    ADC (D+)不再是2.6V、而是0V。

    当~将跳线从 JP21改回 JP13或 JP14时、电源的电流消耗会恢复为 Δ I 220mA、请参阅下面的屏幕截图。 他们不确定为什么在没有电池时 ADC VBATT 读数为4.33V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    您可以屏幕截图状态和故障寄存器页面吗?  请记住、故障寄存器在被读取后清零、因此不会读取两次。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请查看下面故障寄存器的屏幕截图。

    似乎 VBAT_OVP_STATUS 处于活动状态?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    故障标志意味着过去存在一个 VBAT_OVP 事件。  充电器当前未处于 VBAT_OVP 状态。  转换器是否在切换、即如果您将示波器探头放在 SW1或 SW2上、是否存在四次脉冲波形?  否则、IC 会损坏。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户已经捕获了今天上午开关的一些示波器波形、请查看附件。

    似乎 IC 正在切换、VSYS 上没有负载或电池连接。 IC 从一个提供5V 电压的电源中汲取~μ A 120mA。

    非常感谢您的持续帮助!

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    开关波形是错误的。  IC 损坏或电路板未正确焊接。

    此致、

    杰夫