This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC25640与 UCC25660的比较文档以及 UCC256603的 HV 引脚设计

Guru**** 2516370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335356/ucc25660-comparison-document-between-ucc25640-and-ucc25660-and-hv-pin-design-of-ucc256603

主题中讨论的其他器件:UCC25660、UCC25640

부품 번호:UCC25660

您好!

我有两个问题:

1.是否有有关 UCC25640和 UCC25660的文档?

2.数据表中没有关于 UCC256603 HV 引脚设计的信息。 我该如何处理?

(请告诉我如何"禁用 HV 启动")

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何用于比较的文档。 有关这些特性的详细说明、请参阅数据表。

    以下是这两种器件之间的比较的简要总结。

    在603中、HV 启动被禁用。 您可以将该引脚连接到 GND。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有更多问题...

    UCC256601也可以禁用 HV 引脚吗?

    我何时可以购买 UCC256603?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chulo,

    如果您不想使用 HV 启动、则可以将该引脚连接到 GND。 UCC256603将于2024年5月开始订购。

    我希望这可以回答您的问题。