This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:从单个3V3正输入电压生成+5、5V 和- 5、5V 输出电压

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334628/lmr62421-generating-both-5-5v-and---5-5v-output-voltages-from-single-3v3-positive-input-voltage

器件型号:LMR62421
主题中讨论的其他器件:TLV61070A、TLV61048

大家好、这是 volkan
来自伊斯坦布尔的问候。
在我的应用中、我需要这两个固定的直流差分电压源、在已放大电路中通过轨到轨电平、其中我将驱动峰-峰值+-5V 直流

为了提供这些  需要为运算放大器馈送的固定差动5V5直流电源、我希望以 有效、简单和经济实惠的方式设计升压/SEPIC 转换设计。

我想知道是否能  使用此单个 SIMPLE SWITCHER、通过单个3V3直流电源实现+-5、5V 和-5、5V 的总共400mA 的电源? 如果是、您可以指导我如何操作?
如果您有任何示例、 设计说明或计算公式、我将不胜感激。
如果我无法从单个3V3获得这些差分源,那么哪个组件适合我的应用?
感谢您的支持。
此致
沃尔坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volkan:

    很抱歉、我有点困惑。 您是想200mA 从+3.3V 电源生成+5V/3.3V 和-5V/3.3V 400mA 输出吗?

    5V 和-5V 的幅度之间可以接受的最大差距是多少? 例如、+5V 和-4.4V 可以吗?

    一种可能的解决方案是此 应用手册中显示的拓扑(单击此处)

    您可以先看一下。 如果可以、我们可以使用更合适的器件进一步微调此解决方案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、非常感谢您对重要信息的回复。
    我相信您的理解是正确的、我想再次指定输出电压范围。
    正侧平均电流400mA 电源;+5.5V 至+6V 之间的任意值
    负侧平均电流为200mA 电源;它可以是-5.5V 至-6V 之间的任何值。 振幅之间的间隙 不是敏感的、
    我的输入源是+3.3V、可提供4A 电流。

    您提到的应用手册是一个很好的示例、但它能够提供的最大电流是100mA 的限制。
    如果您能提供进一步微调的解决方案,更多合适的器件我感到赞赏,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volkan:

    如果可以使用最大+5.5V 或-5.5V、则 TLV61070A 是合适的选择。

    如果 Vout 必须达到+6V 或-6V、我们需要进一步检查可用器件。

    如果有任何其他详细要求、请告诉我、这有助于缩小最佳选择范围。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、感谢您的快速响应。
    是的、  如果能够 提供所需的电流以获得恒定的输出、那么+5.5V 和-5.5V 这两个电压适合我。 由于运算放大器+-5.4V 的输入偏移电压特性是我的极限值,所以不应低于这个值。 接近+5.5V 或-5.5V 电压范围的限值 您建议什么? 如果  TLV61070A 不会降至+-5.4V 以下、那么我可以使用它。
    编辑: 顺便说一下、我的最大振幅上限是+8v 到-8v。

    如果 TLV61070A 不会降到限值并提供我所需的货币、那么 请告诉我、 我确实需要使用您之前在应用报告中提供的相同方法来提供这些差分电压? 我很感激任何指南。
    谢谢
    沃尔坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volkan:

    当使用 TLV61070A 并且最大 Vout 为+5.5V 时、由于电荷泵拓扑导致正负输出之间存在差距、因此很难实现-5.5V。 负输出电压可能类似-4.7V。 作为您的信息、这是不可接受的。

    正如您所指出的、最大振幅上限是+8V 至-8V。 我们可以回到 TLV61048器件。 它的 Vout 可以配置为7V。 在无需任何额外元件来消除正负输出之间的差距的情况下、 负输出可以大约为-6.3V、并具有足够的裕度。

    在应用手册中、100mA 是应用示例的最大 Iout、而不是 TLV61048的限制。 它可以输出 400mA 和200mA。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、感谢您提供的宝贵信息。 现在一切对我来说都很清晰。
    最后我需要确认。
    根据应用手册中的原理图、您建议我在这样的电流输出中使用哪些值?
    尤其是 D1、D2和 D3、 您认为这些 肖特基二极管应该是什么?  肖特基二极管 B120AF-13 是否适用于所有器件?
    此外 、RCHG 和 CCHG 的值是否应与应用手册中的图5保持相同?
    最后感谢你们的帮助
    此致
    沃尔坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Volkan:

    以下是针对应用的建议元件值。 可以根据实际电路板上的微调来调整最终值、但它们应该是良好的起始值。

    电荷泵器件(无器件 ID)中的两个二极管可以是正常肖特基二极管。

    二极管 D1可以是相同的 肖特基二极管、也可以是正向电压较高的常规二极管(这会使负 Vout 的振幅更接近正 Vout、但功率损耗更大)、具体取决于客户的偏好。   

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的支持。 现在一切都很清楚。
    祝你一切

    顺利 沃尔坎