This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:计算 LM5122在组合 LMP8646为超级电容器充电时的补偿。

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335519/lm5122-calculate-the-compensation-for-lm5122-when-combine-lmp8646-to-charge-the-super-cap

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LMP8646

您好!

我正在使用 LM5122设计充电电路、以获得60V 的输出电压、并与 LMP8646结合使用、以获得1.5A 电流来为超级电容器充电。

LM5122数据表中提供了选择补偿网络所需的计算指南。 但在使用 LMP8646时、我认为这会影响相关的计算、因为 LMP8648会涉及 Vout/VFB。

1、我首先要考虑的是移除补偿网络。 这会发生什么情况? 并且 LMP8646能够正常工作?

2、如果我的想法正确,请指导我如何计算补偿网络

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。

    您不应删除补偿网络。 这会导致不稳定。 在计算补偿网络时、LMP8648不应影响反馈分压器、因为它连接到外部电源并且仅会向 FB 添加电压。 因此、您可以使用 RFBT 的值来计算 Rcomp。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。