This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:BQ25629定制 PCB:错误的 I2C 响应

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25629, BQ27427, LP5813, BQ25629EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335632/bq25629-bq25629-custom-pcb-false-i2c-response

器件型号:BQ25629
主题中讨论的其他器件: BQ27427LP5813

您好!  

我们有一个定制 ts、它遵循此 EVM 板中提到的类似原理图:https://www.ti.com/lit/ug/sluucq9/sluucq9.pdf?PCB = 1705993731348

电池充电器的当前状态:

  • 充电器 IC 可以部分
  • 它能够使用默认配置为锂离子电池充电、
  • 在电池和 USB 充电器之间切换正常工作
  • 当通过 I2C 发出请求时、器件会以确认进行响应、但对于所有请求的寄存器、IC 会以0x00进行响应。 这是使用逻辑分析仪观察到的、样本波形如下所示。 I2C 总线工作速率为100Kbps

  • 通过示波器观察 I2C 波形以查看其信号完整性、状态开关正常。 请检查下图。  

SCL

SDA

  • 同一电源轨连接了其他 I2C 从器件、以下是这些器件及其状态的列表
    • BQ25629 -无通信
    • BQ27427 -无通信
    • LP5813 -正常运行
  • 我们在启动2秒后发送通信命令、
  • 我们有一个 用于进行比较的 BQ25629EVM 模块、它能够正常通信。

问题和请求

  • 是否知道 IC 不能正确响应?
  • 您是否可以向我们提供样片固件?  

非常感谢、我们将等待您的回复。

此致、
尚米斯·科珀拉瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chamith、

    我们将进行检查并回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:  

    感谢您的答复。  
    我们设法在内部解决了该问题、电路板中有另一个器件具有相同的 I2C 从器件地址。 删除此组件有助于我们解决该问题。

    谢谢!
    此致、
    尚米斯·科珀拉瓦