This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:(查询电路)回路について問い合わせ

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324204/tps3808-inquire-about-circuits

器件型号:TPS3808

いつもありがとうございます。(我一直很感激你的帮助)  

TPS3808G33DBVT (U33) を使用した回路の出力 (CON信号 的电路输出)(ACOK_Δ T)は、予想外の0.7V〜0.8Vを出力します。この0.7V~0.8V出力は、後続の高パルス発生回路の誤動作の原因となります。

TPS3808G33DBVT (U33)を使用している回路に問題はありませんか?0.7V~0.8VのACOK CON信号が発生しないようにしたい。


  e2e.ti.com/.../TPS3808_5F00_P05.pdf   e2e.ti.com/.../TPS3808_5F00_P19.pdf   

   e2e.ti.com/.../20240213_5F00_waveform.xlsx   

(谢谢)

ありがとうございます。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看到的器件 VPOR 尖峰。 在这一区域、器件未完全上电、RESET 输出仍遵循上拉电压。

    遗憾的是、这是预期行为、可以通过一些方法防止器件的这种行为。

    但是、查看下面的原理图、 SN74LVC1G32DCKR 即使在0.8V 尖峰时仍应具有低输入。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解決。ありがとうございました。