This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:Iq

Guru**** 2504745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333718/tps63810-iq

器件型号:TPS63810

大家好、  

在以下条件下检查 IQ、

1.自动模式,上电,无负载  

2.上电,设置为 FPWM。 没有负载。  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已 给出:

    您是说安装或未安装电感器?  
    对于情况1、此 IQ 的典型值接近13uA。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、  

    该器件正在开关、但没有负载。 电感器已经安装好。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已 给出:

    当输入电压为3.6V 时、它接近5mA  

    此致

    陶氏