This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP873220:I2C 复位

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP873220, LP87332D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335513/lp873220-i2c-reset

器件型号:LP873220
主题中讨论的其他器件: LP87332D

您好!

我的客户将 LP873220和 LP87332D 与 AM57x 一起使用。
他们正在检查可能的异常情况、并对 LP873220和 LP87332D 的 I2C 接口有疑问。
如果在 I2C 通信期间发生故障、例如在 SDA 上的 PIC 输出为低电平(如 ACK)期间主机停止 SCLK。
在这种情况下、我认为 PMIC 会继续将 SDA 线路保持在低电平。 是否两个 PMIC 都具有超时功能以避免永远保持 SDA 线?

如果它们没有超时功能、是否有办法重置 I2C 通信(停止 PMIC 将 SDA 线路保持为低电平)?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    出现这种情况时、其他输入电平的状态是什么? V (VANA)是否< VANA (UVLO)? 您是否有办法从主要和辅助器件断开 I2C 线路以尝试具体查看导致此问题的器件或端(主要或辅助)? SCL 是否也一直保持低电平? 在上电后、您是否在等待1.2ms 后从器件写入或读取数据?

    如果 SDA 线变为低电平、因此您无法写入或读取器件(来自外部器件或器件)、则可能需要尝试通过 VANA 电源电压降至 UVLO 阈值电平以将器件复位来重置 I2C 通信、 然后驱动到其上方、基本上会重新启动器件。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的字段:

    感谢您的答复。
    他们通常不会遇到任何与此主题相关的问题。
    这只是一个可能最糟糕的案例研究。

    假定条件只是 SCK 停止。 因此电源电压保持在建议的工作条件内。

    我知道在不进行下电上电的情况下无法复位。

    此致、
    奥巴