This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:LMG3100R017并联/并联 GaN 器件

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335051/lmg3100r017-lmg3100r017-parallelization-parallel-connection-of-gan-device

器件型号:LMG3100R017

该器件是否可用于并联连接?

如果需要、可以找到有关此 GaN 器件并联的任何文档。

通常、 硬开关/软开关应用之间存在电路差异。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这适用于硬开关或软开关应用吗?  

    此致!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:

    这两种应用都需要 使用、因为没有在每个工作点指定使用

    软开关。

    Br

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!
    LMG3100R017器件可用于软开关应用中的并联工作。 在硬开关应用中、我们仍在进行研究、以了解将该器件与其集成栅极驱动器并联的系统要求。 对于在不同工作区域存在软开关以及部分和全硬开关的拓扑、我们当前对硬开关的建议将与我们的高压器件相同。 要并联、并联半桥的每个开关节点之间必须有一个去耦电感器。

    此致!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!