This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:TPS62088的问题

Guru**** 2504735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335811/tps62088-questions-of-tps62088

器件型号:TPS62088

尊敬的团队:

针对 IC 开关(R3) TPS62088YFPR DSBGA-6 ADJ。 3A 高效降压 TI 表面刮擦 问题、

可以对 TI 失效分析流程进行分析吗? 如何确认此组件本身在功能和性能方面是否良好或 NG。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这看起来像是 IC 之外的芯片。 很遗憾、TI 的客户退货流程不接受由客户端导致芯片排列的 IC。

    您知道这些外设是什么原因导致的吗? 您可以通过施加输入电压并检查输出电压来测试器件是否正常工作、并查看与未损坏的基准单元相比 IC 输入电流消耗的变化。  

    但我们无法保证芯片外 IC 的功能或长期性能。

    此致、

    瓦伦