This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:跨阻保护

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333585/lm5122-tranzistor-protection

器件型号:LM5122

我们在其中一个应用中使用400W 音频放大器来增加输入电压并驱动功率。

输出功率必须限制在约400W。 使用电阻器 R280 + R290来实现限制。

当我使用电流检测共模范围时、信号源会关断约5s、然后再次尝试开启。 没关系。

在第二次导通序列期间、晶体管 T341、T342、T391、T392中的一个发生了击穿。

如果我只连接一个电源、例如:I300 -一切正常。 过载时、源关闭和打开均无问题。 晶体管 T341、T342未损坏。

如何防止双电源电路中损坏顶部晶体管?

e2e.ti.com/.../5428.DAPA-351-c-f.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的问题、您能否请我提供您的原理图的设计规格? Vin (min、typ、max)、Vout、Iout 和 Fsw。

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    输入电压20V-35V

    输出电压- 58V

    输出电流- 7A

    Fsw - 272kHz

    谢谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您是否并行使用这两个 LM5122? 我不明白您的描述、我将查看原理图、但由于带宽较窄、我只能在下周中间与您联系。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、
    是的、我们使用两个 LM5122延迟元件。  

    并行连接时出现问题。

    单通道- 1个 LM5122
    不同的拓扑。 是 LM5122和其他元件的功能。 当电源过载时、它会关闭、然后尝试开启。 没关系。 所有 元件都正常。 晶体管正常。  

    器件保护 R291 -过流正常。
    过流模式-设备关闭(5秒)、设备打开(大约0.5秒)、设备关闭(5秒)、设备打开(大约0.5秒);设备关闭(5秒);设备打开(大约0.5秒)……
    晶体管 T341 + T342 -正常

    2.并行- 2个 LM5122
    器件保护-过流正常。
    过流 R281 +R291 -器件关闭(5秒)、器件打开(大约0.5秒)、器件关闭(5秒)、器件打开(大约0.5秒);
    (过流模式下)再次尝试上电。 晶体管 T341、T342、T391、T392中的一个将被销毁。

    请查看原理图。

    谢谢!  

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    感谢您的答复、但在简单查看了原理图之后、您似乎未使用数据表中指示的交错双相升压配置:

    这可能是您面临问题的原因。 您可以尝试查看我们的 LM5122双相升压 EVM 作为参考。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harron、

    红色-导线如图31所示。

    紫色-导线信号、符合 LM5122EVH-2PH 套件

    我将进度发送到 sig。 SW1和 SW2

    e2e.ti.com/.../DAPA-351-c-f2.pdf

    此致

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    很抱歉,我对你上面所说的话感到有点困惑。 我要说明的是、为什么我在辅助或从器件的原理图中看到的 COMP、SS、SYNC_RT 和 FB 与数据表和 LM5122-2PH EVM 用户指南中的不同。 希望这一点更清楚。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、
    信号:COMP、SS、SYNC_RT、FB、UVLO -适用于电路 I300。 您认为它们连接在哪里?

    此致

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    在原理图中、从器件的 COMP、RES、SYNC_RT、SS、UVLO 和 FB 引脚布线未正确。

    从器件的 COMP、RES、SYNC_RT、SS、UVLO  应连接到  主器件的 COMP、RES、SYNC_RT、SS、UVLO、从器件的 FB 应上拉至 VCC。 这就是我共享 LM5122 2PH EVM 用户指南的原因、以便您了解连接是如何完成的。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    我将向您发送原理图、以便您了解主设备与从设备之间的真实连接。 
    棕色标签自动链接到相同的名称。
    标记有的组件。 NC—平均不连接。

    e2e.ti.com/.../DAPA-351-c-f3.pdf

    Br
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我可以看到、但对于从器件的 SS、仍然有不带 NC 的 C353和不带 NC 的从器件 R354的 SYNC_RT、请移除那些您不需要的器件。 此外、对于电阻 C362无 NC、也要将其移除。 我认为 C274也应该是 NC。 请 将您的原理图与 EVM 的原理图交叉检查、

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙