This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:LM74900-Q1

Guru**** 1158580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1, UCC27714EVM-551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334578/lm74900-q1-lm74900-q1

器件型号:LM74900-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27714EVM-551

 您好

我计划使用 LM74900-Q1二极管控制器。

什么方法最适合连接控制器、请参阅随附的方框图?

我的连接是否正确?

e2e.ti.com/.../Power-supply-400V_5F00_30A.pdf

请提供建议

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    欢迎使用 e2e!

    您要寻找的特性是什么?

    LM74900-Q1具有以下特性:

    • 反极性保护器。
    • 反向电流阻断。
    • 过流保护。
    • 短路保护。
    • 欠压和过压保护。
    • 电流监测。

    您能列出您的要求吗?

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shiven

    1.方框图连接是否正确?  

    2. 应用手册使用 LM749x0-Q1解决汽车电池反向保护拓扑问题第9页

    3.. 在没有主电源或主电源降至指定的欠压电平时、下游应切换到辅助电源路径。 查看我的 pdf

    请提供建议  

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    对于方框图、请允许我咨询我们的系统工程师。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    您的方框图中还有一个栅极驱动器(除了 LM74900-Q1)

    为什么使用它? 如果是用于开/关功能、LM74900-Q1则具有该功能。

    除此之外、所选的控制器没有问题、连接看起来没有问题。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shiven

    1.请参阅原理图上的 PWR551A_Sht01.SchDoc UCC27524AD UCC27524AD 用作栅极驱动器。

    在原理图上、Q1、Q2、Q3、Q4是这种桥式整流器的用途是什么?

    请提供建议

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shiven

    。 请参阅  UCC27714EVM-551原理图。

    在原理图上、Q1、Q2、Q3、Q4是此桥式整流器的用途是什么?

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    看起来这些 FET 阻断 FET 进行整流。

    您能提出新话题吗、让来自高侧驱动器的专家帮忙吗?

    此致、

    S·迪尔