This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:如何将3.3V PWM 信号(来自 DSP)转换为12V PWM 信号以驱动 MOSFET 的栅极驱动器?

Guru**** 1113850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334289/ucc5350-how-can-a-3-3v-pwm-signal-from-a-dsp-be-converted-to-a-12v-pwm-signal-to-drive-a-gate-driver-for-mosfets

器件型号:UCC5350
主题中讨论的其他器件:UCC27511

您好  

由于元件放置限制、PWM 布线可能会变得过长。

我们旨在将 PWM 信号电平从3.3V 转换至12V、以最大限度地减少干扰。 是否有任何设计解决方案可以满足此要求

PS:PWM 开关频率=50kHz ,最终产品=DCDC 充电状态模块

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    C8021= 1nF 电容器应足以对3.3V 电源轨进行滤波。 但是、如果您想要额外的噪声容限、但不确定 DSP 是否可以驱动1nF、可以添加 UCC27511等低侧栅极驱动器作为数字缓冲器和电平转换器来驱动长迹线。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    感谢您的推荐