This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:模拟调光和器件使能。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335254/tps923653-analogue-dimming-and-part-enable

器件型号:TPS923653

关于通过模拟调光控制器件(EN/PWM 下拉至高电平、然后 ADIM/HD 引脚上的 PWM 输入)、我可以问当 ADIM/HD 引脚上的 PWM 信号下拉至低电平时、器件如何响应? 根据我的理解、这将产生零安培的稳压输出电流、从而关闭 LED 并停止开关。  

我是从通过仅通过 ADIM/HD 引脚控制亮度的单线接口关闭智能灯的角度提出这个问题。 这是否可能或者有必要 在灯熄灭时将 EN/PWM 引脚拉低、然后再拉高以使其随后正确启动?

非常感谢、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    [报价 userid="71116" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335254/tps923653-analogueue-dimming-and-part-enable "]关于使用模拟调光控制器件(EN/PWM 下拉为高电平、然后 ADIM/HD 引脚上的 PWM 输入)我可以问当 ADIM/HD 引脚上的 PWM 信号下拉为低电平时器件是如何响应的吗? 据我所知、这将产生零安培的稳定输出电流、从而关闭 LED 并停止开关。

    在模拟调光模式下、当 ADIM/HD 引脚在正常的非零占空比中被拉低时、IC 需要大约15ms 的超时时间来检测零占空比、然后器件将停止开关。

    yiming xie 说:
    我是从通过一个单线接口关闭智能灯来提出这个问题的、该接口仅通过 ADIM/HD 引脚来控制亮度。 这是否可能或者有必要 在灯熄灭时将 EN/PWM 引脚拉至低电平、然后再拉至高电平以使其在之后正确启动?

    您可以通过将 ADIM/HD 引脚拉低来让器件停止开关。 但是、此操作不会  像 EN/PWM 引脚那样禁用 IC、因此 在通过仅将 ADIM/HD 引脚拉低来使器件停止开关时、始终会有流入 VIN 引脚的静态电流。 您应该判断这是否对您有效。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的答复 Steven 这回答了一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师