This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916-Q1:热阻

Guru**** 2537100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5916-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335447/tlc5916-q1-ja-thermal-resistance

器件型号:TLC5916-Q1

大家好、

我的客户考虑在其项目中使用 TLC5916-Q1。 不过、在数据表中 、它们的 JA 热阻相当高、无法接受。

另一方面、 在 TLC59x-Q1等其他数据表中有一些有关 JA 热阻的信息。  

那么、您能告诉我 TLC5916-Q1中的情况是什么。 该值是否低于1层?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    我不这么认为。 我认为这与封装有关、它可通过工业器件自动认证。 如果不接受此热性能、您可以选择其他器件。 它用于什么应用? 它仅需要8个通道吗?

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie。

    谢谢你。 我将就您的问题向客户确认。

    我认为这取决于如下所示的层和方法(TLC592x-Q1)。 我的理解不正确吗?

    您的意思是、没有有关此 TLC5916-Q1的其他信息?

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka:

    它没有散热焊盘。 如果需要更好的热性能、您可以直接转向其他器件。 TLC6C5716/2-Q1可能值得一看。

    Br, Gracie