This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734EVM-094:反激式设计

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731EVM-095, TPS23734EVM-094, TPS23734, TPS23731, PMP22806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335888/tps23734evm-094-flyback-design

器件型号:TPS23734EVM-094
主题中讨论的其他器件: TPS23734TPS23731、TPS23731EVM-095 PMP22806

您好!

TPS23734EVM-094适用于评估  正向 SMPS 拓扑中的 TPS23734。

 该 IC 有一个用于反激式 拓扑的现有(或设计中)评估板?

此致

恩佐·邦纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enzo:

    感谢您的联系。

    TPS23731和 TPS23734是非常相似的芯片、TPS23734 通常用于反激式或有源钳位正向(两个栅极引脚)、而 TPS23731通常用于反激式(一个栅极引脚)。

    请查看使用 TPS23731的反激式参考设计。 您还可以在这些参考设计中使用 TPS23734。  

    参考 PD 顶视图 类别 输出电压 输出电流 电源
    TPS23731EVM-095 TPS23731   反激式 4 5 5 25
    PMP22806 TPS23731   反激式 4 12 2.1 25.2

    此致、

    帝昂