This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:强制设计为在 CCM 模式下运行

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B-Q1, LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335710/tps54360b-q1-force-design-to-operate-in-ccm-mode

器件型号:TPS54360B-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR38025

大家好、

我想知道是否可以在  TPS54360B-Q1设计中强制该设计在连续导通模式(CCM)下运行、而不受负载电流的影响。

数据表中还提到了、器件更改模式时的负载电流基于输出电感值。

您能否也提供相关方程?

谢谢  

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alen:

    感谢您发送编修。  抱歉、您不能这样做、因为 TPS54360B-Q1采用二极管作为整流器、因此当输出负载电流高于电感器纹波电流的0.5倍时、它无法支持 CCM。 无论 负载电流如何、若要保持在 CCM 下、您都需要使用同步整流器的降压稳压器(即用低侧 MSOFET 替代整流二极管)。  例如 LMR38025或 LM63635。

    谢谢。

    友好