This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:电池充电器 IC 建议查询

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335423/bq25883-battery-charger-ic-recommendation-inquiry

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件: BQ25798

您好、TI 专家

客户询问电池充电器 IC 建议。

它将使用2节电池(约为3300mA)、必须支持 快速充电 A 类、最高9V。

[规格]

-电池化学(锂离子/锂聚合物/磷酸铁锂/超级电容器): 锂聚合物

 计划使用2节电池(约3300mA)

- Vin : USB 电压= 5V (使用快速充电时为9V )

-电池充电电压: 电池 标称电压7.4V ~充满电8.3 ~ 8.4V

-充电器电流(A):1.5A

-控制接口(I2C/SMBus/单机): I2C

-控制拓扑(升压/降压/降压-升压/线性/闪光灯充电器): 升压

我在 TI.com 上找到了 BQ25883、但 Vin (max)为6.2V。

您能否推荐合适的器件?

此外、我不知道用 Buck-Boost 而不是升压进行检查、找到符合上述规格的器件是否正确。
是否有任何满足快速充电要求的 TI 器件?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Grady

    查看 BQ25798。

    它可以处理快速充电 A 类的12V 输入电压。