This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:TPS25730D 原理图审阅

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335296/bq25792-schematic-review-with-tps25730d

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: TPS25751TPS25730

您好!

请帮我复查一个原理图。 我还在学习、但我想我已经把它放下了。  

这适用于将使用 USB-USB PD 20V/5a 进行供电/充电的器件。  2芯串联电池(不可拆卸)。  

非常感谢您提出任何想法或建议!

谢谢

达拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在新选项卡中打开图像、则应该能够放大图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的达拉斯:

    在充电器原理图上我没有看到任何明显的问题。 我会将此帖子移至 TPS 团队 进行审核。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您计划通过 I2C 使用 PD IC 来控制器 BQ25792、则需要使用 TPS25751、而不是 TPS25730。

    TPS25730D 是一款独立器件、专门用于替代不具有 I2C 主功能的桶形插孔。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25792能否作为 I2C 主器件运行? 这是我要问的一个问题。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的达拉斯:

    遗憾的是、不能。

    此致、

    杰夫