This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:CT 端口对地短路时的输出状态

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335454/tps22918-q1-output-status-when-ct-port-short-to-gnd

器件型号:TPS22918-Q1

尊敬的团队:  

我的客户希望将 TPS22918-Q1用于安全应用。  

如果 CT 引脚上的电容器接地由于破裂而对 GND 短路、则输出和器件的状态是什么?  

它只是关闭输出、还是器件损坏?  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    开关 FET 根本不会导通、并且该器件理论上可能会损坏。 有关受此条件保护的器件、请参阅 TPS22995H-Q1 或 TPS22996

    谢谢。

    帕特里克