This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:TPS22917查询和负载软件建议查询

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22917, TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335413/tps22917-tps22917-inquiry-and-load-s-w-recommendation-inquiry

器件型号:TPS22917

您好、TI 专家

您是否可以推荐负载软件产品来打开/关闭4.2V 锂电池电源并为 LTE 调制解调器供电?

输出电流约为1A。

SOT23封装会很好。

我找到的器件是 TPS22917。 TPS22917是否适用?

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    是的、TPS22917在这里可以很好地发挥作用。 如果客户可以使用稍高的导通电阻而没有可调压摆率的情况、则 TPS22919也会便宜一些。 感谢您与我们联系!

    谢谢。

    帕特里克