请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22992 主题中讨论的其他器件: TPS22916
您好!
关于 TPS22992/TI 的负载开关器件、我有两个问题:
1.我们支持1.2V 的最佳选择是什么? 目前、这个器件需要一个至少为1.5V 的偏置电压、但是我想知道我们使用什么能够只使用1.2V 电源轨。 我看到过 TPS22916、但其电流限制为2A。
2. PG 引脚是否可以在 TPS22992RXPR 上保持悬空?
谢谢!
马修·巴维尔