This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:关于 COMP 引脚集

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332403/tps92692-q1-about-the-comp-pin-set

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

您好!  

我对 tps92692 COMP PIN 有一个问题,我想问 COMP 引脚设置的正确波形是什么,如果 COMP 引脚设置不好会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输出电流在控制范围内、则 COMP 引脚上应存在大于1.2V 的直流电压。  否则、COMP 引脚可能会振荡。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   

    参考 comp 引脚电压, 电压首先上升,然后下降。 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向您发送电子邮件以继续。  目前、我们将针对此问题关闭此帖子和您的其他帖子。

    谢谢 Tuan