This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25185-Q1:使用 LM25185-Q1作为控制器、将400V/800V 转换为12V

Guru**** 2580115 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25185-Q1, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333204/lm25185-q1-using-lm25185-q1-as-a-controller-for-converting-400v-800v-to-12v

器件型号:LM25185-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156

大家好、团队成员:

我们的客户目前正在尝试实现一个可将400Vdc 或800Vdc 向下转换为12Vdc 的转换器。 他们对 UCC28C5x-Q1和 LM25185-Q1感兴趣。 我们知道、LM25185-Q1只能支持高达100V 的电压、但如果其输入通过齐纳二极管或晶体管等外部电路进行降压、那么它是否也可用于400V/800V 系统?

请告诉我们、如果可能、这种方法将会带来什么样的问题/挑战。 如果没有、请向我们推荐其他器件。

要求包括:

  • 汽车
  • 输入电压:150V ~ 900V
  • 输出电压:12V
  • 输出功率:300W
  • 结温:150摄氏度
  • 环境温度:-40°C ~-125°C
  • 其他:如果功率 IC 能够直接从输入电压输入(150V~900V)、则很好

此致、
大永胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜  

    非常感谢您提出意见并考虑使用 LM25185-Q1。 遗憾的是、器件无法支持高于其 VIN 最大额定值的输入电压。 这是因为 VIN 引脚需要直接连接到输入线路、以通过变压器绕组监控输出电压。  我们仍在调查权变措施、但目前尚未确定经过验证的方法。 在我们弄清楚路之后、我将与您联系。   您可以考虑使用 LM5156、但300W 也是反激式器件的问题。  我建议使用由 HVP 组支持的正向或半桥拓扑。

    谢谢。

    友好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    仅供参考、我们得出结论是改用 UCC256602-Q1、它可以支持半桥 IPPC-CLLC 拓扑、从800V/400V 转换为12V。

    此致、
    优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜

    感谢您的更新。 我认为你正走在正确的道路上:-)。  我们关闭这个线程。

    祝你好运。

    此致、

    友好