This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53:栅极频率和下降沿尖峰

Guru**** 2533140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333364/ucc28c53-gate-frequency-and-falling-edge-spikes

器件型号:UCC28C53

我的设计使用  UCC28C53DR 并具有以下参数:  

输入电压= 85-265VAC

VOUT = 24V/4A  

Fsw = 100kHz  

在向输出端施加1.5A 负载时、我可以在 MOSFET 的栅极上看到此波形。

栅极显然无法正确开关、或处于100kHz 的目标频率、但 V_24V 输出是稳定的。 当 MOSFET 关闭时、也会出现很大的尖峰。 为了消除这些尖峰、我可以在原理图中更改什么?  

e2e.ti.com/.../Flyback-Prototype-_2800_03.06.24_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尖峰通常与您的电路板布局有关。 您需要使用小环路将栅极连接到 MOSFET 来帮助实现这一点。

    在变频方面、请提供 FB、CS、COMP 以及输出波形、以帮助找出原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是降压转换器的

    FB

    CS

    比较器

    输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在以下时间内、CS 波形是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否同时要求获得 CS 和 COMP 的波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS、COMP 和 Gate 如所示、其栅极随机变化如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个波形如下所示:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两条垂直白线之间的时间是多少?

    您能否在以下情况下重新获得100mV/div CS 垂直刻度? 此外、还在下面添加了 U400引脚4的波形。

    此外、请尝试以下操作:

    -删除 R408、然后重新获得以下波形

    -移除 R408、将 C423更改为0.22uF、然后重新采集以下波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法复制确切的波形、但以下是与测量时间类似的波形:

    这是具有较小比例的 CS 引脚。 但是、我无法在100mV/div 条件下获得值的波形。

    您是指捕捉 CS、RT/CT 和门的波形、(1)删除了 R408、(2)删除了 R408且 C423 = 0.22uF?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、尝试通过这些查看波形看起来是什么样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是移除 R408后的第一个波形:

    第二个是删除了 R408、C423=0.22uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请随 GATE、CS 和 RT/CT 一起添加 COMP 波形

    移除 R408

    移除 R408且 C423=0.22uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我没有足够的差分探头来一次测量全部四个探头。 这些是在移除 R408并且 C423=0.22uF 且施加1.5A 负载的情况下获得的

    这是栅极、COMP 和 CS

    这是栅极、COMP 和 RT/CT

    这是栅极、RT/CT 和 CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    COMP 引脚似乎有太多的高频噪声、并且看起来是导致脉冲始终变化的噪声。 COMP 引脚布局是如何构建的-您能否改进 COMP 引脚布局以消除噪声? 典型的 COMP 引脚波形类似于噪声非常小的直流电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元件是否离 IC 引脚太远? 是否会导致噪声?  

    如何改进 A 布局?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能展示光耦合器的 COMP 引脚和 FB 连接方式吗? 还展示了光耦合器如何连接到布局上的输出电压?

    您的 Q400在哪里、以及其漏极回路和栅极回路是如何在布局上连接的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是光耦合器上 COMP 和 FB 的连接、

    然后、这就是光耦合器与输出级的连接方式、

    这是我们刚刚介绍的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供此转换器的整个 PCB 布局、然后绘制您所展示的每个块-我需要知道它们的位置和附近的东西-单个部分无法帮助决定是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整个布局如下:  

    这是 IC 部分:  

    这是 MOSFET:  

    这是光耦通过长布线返回到 IC 的一侧:  

    而变压器次级侧的光耦具有24V 输出:  

    您是否需要我放大其他部分?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    光耦合器距离 IC 过远。 这似乎就是 COMP 引脚具有很高噪声的原因。

    看起来您可以将 IC 移动到箭头位置、以帮助减少 COMP 噪声、这有助于解决您遇到的脉冲波动问题。

    从我看来、您目前的布局来看、 很难帮助解决问题。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!

    您是否认为布局引起的噪声也会影响我为 VREF、CS、FB、RT/CT 和 COMP 测量的最大值? 都高于数据表中指示的最大值。  

    这是我目前在2.7A 负载下测得的值:  

    VREF = 12.56V (最大值)、5.04V (rms)

    CS = 12.6V (最大值)、0.5V (rms)

    FB = 13.56V (最大值)、2.69V (rms)

    RT/CT = 12.2V (最大值)、0.43V (rms)

    COMP = 12.6V (最大值)、3.96V (rms)

    rms 值均在限值范围内、符合我的预期、但最大值与我有关、因为我不想损坏 IC。 噪声会导致这些尖峰吗? 是否仍应担心这些高尖峰值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您显示的测量值似乎是最大值的尖峰。  

    VREF 应该在两个引脚上

    Cs、尖峰和振铃应来自包括布局在内的寄生、有效部分是正斜率线。  

    FB 和 COMP 应非常接近直流电、波形会出现过多振铃而影响正常运行

    RT/CT、大多数时间正常、因为它是本地的。 但有时、噪声太强、无法更改 RT/CT。