This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何从完全访问模式切换到 BQ35100的 UNSEALED 模式

Guru**** 2515425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333672/bq35100-how-to-switch-from-full-access-to-unsealed-mode-for-bq35100

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: EV2400

我们产品的部分 bq35100无法从完全访问模式切换到 UNSEALED 模式。 您能提供模式切换的一些示例代码吗?

bq35100始终处于完全访问模式(0、1完全访问)

尽管我们可以使用 EV2400+BQ Studio 进入 UNSEALED 模式、但 I2C 总线上的大量数据使其难以分析。

更糟糕的是、诸如0xAB 的某些地址在数据表上找不到相关定义。

我们的电流模式开关代码如下所示。 这些有什么明显的问题吗?

switch( security )
{
    /*
        #define BQ35100_DEFAULT_SEAL_CODES                     0x04143672
        #define BQ35100_CTRL_SEALED                            0x0020
    */
    case BQ35100_SECURITY_UNSEALED:
      txbuffer[0] = 0x3E;
      txbuffer[1] = ( uint8_t )( BQ35100_DEFAULT_SEAL_CODES >> 16 );
      txbuffer[2] = ( uint8_t )( BQ35100_DEFAULT_SEAL_CODES >> 24 );
      i2c_write( cfg->bus, txbuffer, 3, cfg->i2c_addr );
      k_msleep( 100 );
      txbuffer[0] = 0x3E;
      txbuffer[1] = ( uint8_t )( BQ35100_DEFAULT_SEAL_CODES >> 0 );
      txbuffer[2] = ( uint8_t )( BQ35100_DEFAULT_SEAL_CODES >> 8 );
      i2c_write( cfg->bus, txbuffer, 3, cfg->i2c_addr );
      k_msleep( 100 );
      break;
    
    case BQ35100_SECURITY_SEALED:
      txbuffer[0] = 0x3E;
      txbuffer[1] = ( uint8_t )( BQ35100_CTRL_SEALED >> 0 );
      txbuffer[2] = ( uint8_t )( BQ35100_CTRL_SEALED >> 8 );
      i2c_write( cfg->bus, txbuffer, 3, cfg->i2c_addr );
      k_msleep( 100 );
      break;
    
    default:
      return -EIO;
      break;
}

我还提到了 slua801.pdf、但找不到与模式切换相关的代码。

我们仍然希望为我们提供一个示例代码。

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    地址0xAA 和0xAB 实际上是相同的。 最后一位表示操作是读取还是写入。 0xAB 表示读取、而0xAA 表示写入。 此外、监测计不能直接从 FULL ACCESS 模式进入 UNSEAL 模式。 该监测计的设计目标如下:

    • 密封以解封
    • 解封至完全访问
    • 解封至 SEALED
    • 完全访问 SEALED

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的欢迎、很高兴我能够提供帮助!

    尼克·理查兹