This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:用于 TPS25751和 BQ25713之间集成控制的 USBCPD_ACT 的更新计划

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328919/tps25751-the-update-plan-of-usbcpd_act-for-intergration-control-between-tps25751-and-bq25713

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25713

尊敬的支持团队:

从客户那里了解到、大约在3月底、USBCPD 应用定制工具会将电池充电器 BQ25713与 TPS25751集成在一起。  我们想确认这一消息是否正确? 或者是否有其他更新计划?  

谢谢。

此致、

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我目前正在从事 BQ25713与 TPS25751 GUI 的集成测试。 该计划将于2月28日(星期三)发布。 不过、如果在测试过程中出现问题、可能会被推回。 我将告诉您、在今天和明天的测试之后是否会发生任何延迟。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    好的、我们明白了。 我们将等待您的更新。

    谢谢。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看来发布日期将接近星期五。 我将在详细情况出现时向您提供更多最新信息。

    -康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 更新已完成(虽然您尚无法访问)、我现在正在测试 GUI、以确保一切正常。

    我希望在本周结束或下周开始时向您更新、以确认已发布具有 BQ15713功能的 GUI。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢你的帮助。 我们说得对。

    此致、

    戴夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心和理解、非常感谢。

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

     具有 BQ25713功能的 TPS25751 Web GUI 工具 似乎仍处于未在线状态、是否有任何更新?

    谢谢。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 GUI 团队仍在积极发布新版本供我们测试、以确保 GUI 已 准备就绪、可用于生产。

    我们正在取得很大的进展、但我们还没有做好准备来发布面向客户的新版本。 但是、一旦我针对面向新客户的版本(将具有 BQ25713功能)确定了时间表、我就会在此处向您进行更新。

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、Dave、

    我们刚刚发布了最新的 TPS25751 GUI、其中包括对 BQ25713的支持。

    USBCPD 应用自定义工具

    此致、

    C·吉莱特