This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:带10节锂离子电池的 BQ25756EVM

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335868/bq25756evm-bq25756evm-with-10-cell-li-ion-battery

器件型号:BQ25756EVM

您好!

我想弄清楚是否有办法使用10节锂离子电池组测试该评估模块、而无需使用 JP2和不同的反馈电阻器、但我无法确定是否可行。  除了参考电气设计之外、我也找不到任何关于如何为10节锂离子电池组配置 IC 的指南。

我需要能够展示我可以通过此设计为我们的电池组提供8A 电流、并完成一个充电周期、然后我们才能着手设计基于此 IC 的完整解决方案。 您能帮助我说明一下如何处理这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、默认情况下、我们将电池电压固定为特定的值。 因此、我们有一个固定的电阻器值并配置了 JP1。 如果您想修改它、您可以使用 JP2或更改 EVM 上的电阻器。 这是所有客户完成的标准流程、甚至是我们内部完成的流程。 请查看我们的设计计算器、您将能够完全按照您的规格进行设计。  https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC/

    另请参阅我们的图案和布局检查清单。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277772/faq-bq25756-schematic-and-layout-checklist

    此外、请参阅我们的 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/sluuct7b/sluuct7b.pdf?ts = 1710269414574&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ25756EVM

    最后、一些可能对您有所帮助的参考设计。  https://www.ti.com/tool/PMP41062

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010240

    希望它有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对回答没有多大帮助、因为我已经知道、我必须做所有工作来评估使用此产品是否值得。 您应该能够为针对一些常见的电池配置设置 EVM 提供简单的指导原则。 我感到惊讶的是、您建议我在电路板上进行操作、而不是通过软件执行此操作、或针对一些电池配置选项使用一些额外的跳线。

    老实说、与您的电池保护 IC 相比、对这种 IC 的支持非常糟糕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您所拥有的设计计算器没有足够清晰的文档。 我想设置10节锂离子电池组。 标称电压为36V、但对于常规充电、该电压可以介于25V 和42V 之间、而对于涓流充电、可降至20V。 您能告诉我应该如何将这个输入到这个电子表格吗?

    此外、您的 EVM 指南指出、此电路板可用于最多13节串联的锂离子电池、但除了有关 JP2的不清楚说明外、不会费心解释如何测试默认的7节电池以外的任何其他电池。 即使您在上面写的内容也是错误的。 仅仅将跳线放置在 JP2上是不够的。 必须安装自己的反馈电阻器(在测试点上? 其中???) 它以某种方式捕获了正确的电压、但您的原理图报告为29.4V。 考虑到4.2*7=29.4,我猜测10个电池,我们需要选择电阻器将其设置为42,这是10个电池配置的最大电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算10节电池的电阻分压器值的方法是使用我们的设计计算器或简单的分压器公式。 10节电池的电池电压为4.2*10=42V,另一节电池的输入电压为4.2*10=42V。 建议的目标反馈电压 aka 输出为1.536V。 GND 为0V。 使用此公式、我们可以很容易地计算出简单分压器网络的电阻值。 这也可以使用步骤6中的设计计算器来完成。 如果您愿意、您可以定制顶部和底部电阻器值。  您将需要一个9.53KOhm 的底部电阻器。

    标称电压进入"输入电压-标称值、Vac (标称值)"单元。 但是、最小和最大输入电压决定了大多数器件所需的 FET 和电感器。

    要物理地更改电阻器、有2种方法:首先、您可以移除 JP1、然后在 JP2上安装一个新的电阻器。 您可以通过将电阻器焊接到 JP2或将电阻器焊接到母接头上来实现、然后使用它。  其次、您可以移除 R64并在该点安装新电阻器。

    根据输入电压、您还需要更改 ILIM_HIZ 电阻器或设置 EN_ILIM_HIZ_PIN=0。