This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:LM25116:电感器和 MOSFET 选择

Guru**** 2407100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336147/lm25116-lm25116-inductor-and-mosfet-selection

器件型号:LM25116

您好、TI 专家。

现在我想使用 LM25116生成负电压。  

总体规格为:

  • 输入电压:12.6V
  • 输出电压:-13V
  • IOUT:3.5A~4A

至于电感器、我想使用 SER1360-103KLB (Coilcraft)、10uH、 额定电流7A。

对于 MOSFET、我需要使用 SI7852ADP-T1-E3 (Vishay)、即 VDS:80V、连续电流30A。

数据表如下:如果它们适合上述规格、您能提供一些建议吗?

e2e.ti.com/.../Vishay_2D00_Si7852ADP.pdfe2e.ti.com/.../ser1360.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary

    您的开关频率目标是什么?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    250 kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary

    可以使用 Power Stage Designer  https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 来检查峰值电流。  它是9.44A、这比您选择的电感器的饱和电流大得多。 请使用饱和电流>~ 10A 的电感器。  

    80V MOSFET 太大、无法仅处理~26V VDS。 请尝试使用40V 或更高电压的 MOSFET。  

    - EL