主题中讨论的其他器件: BQ25756
您好、TI!
我们希望使用 TPS25751和 BQ25656开发便携式充电器、并通过微控制器的 I2C 进行控制。 由于存在两个 Type-C 端口、我们设计了使用两对 TPS25751和 BQ25656:

问题如下、您能提供一些建议吗? 谢谢。
1.由于 TPS 和 BQ 都是 MCU 通过 I2C 控制的,在这种情况下它们是如何协调的? 也就是说、我们应该从 TPS 读取哪个寄存器来配置 BQ、反之亦然?
在没有 MCU 控制的情况下、如果发生下列情况、会发生什么情况?
(1)两个 Type-C 端口分别连接到具有相同规格的充电器。 例如、端口1连接到20V、3A 充电器、端口2连接到20V、3A 充电器。 充电器到电池的电流是 BQ-1和 BQ-2的输出 IBAT 之和吗?
(2) Type-C 端口分别连接到具有不同规格的充电器。 例如、端口1连接20V 3A 充电器、端口2连接5V 1A 充电器。
(3)端口1与充电器相连、端口2与移动电话等消费类设备相连。