您好、 TI 专家、
使用 BQ76952时、我使用了系统默认增益、然后使用命令0x0075获取 CC2或 CC3的16位电流值、但该值与我的实际电流大小之间的差异似乎有点大。 由于使用了环境、在两个不同电压下进行校准的方法可能不适合我们、因此我想知道是否有其他方法来校准电流值? 或使用命令0x0075获取 CC2和 CC3的原始 AD 计数值。 如何将此值转换为当前值? 手册里我不太懂。
期待您的答复。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 TI 专家、
使用 BQ76952时、我使用了系统默认增益、然后使用命令0x0075获取 CC2或 CC3的16位电流值、但该值与我的实际电流大小之间的差异似乎有点大。 由于使用了环境、在两个不同电压下进行校准的方法可能不适合我们、因此我想知道是否有其他方法来校准电流值? 或使用命令0x0075获取 CC2和 CC3的原始 AD 计数值。 如何将此值转换为当前值? 手册里我不太懂。
期待您的答复。
谢谢!
您好、Zhang:
我建议尽可能进行校准。 您不必针对每个单个器件进行校准。 我们看到的一种常见做法是校准10个左右的板并对其校准值求平均值、然后将这些校准值用于所有生产板。
您是否使用了不同于1m Ω 的传感电阻器? 如果不是这样、那么可以使用以下公式来估算增益:
mΩ Gain = 7.5684/(以 m Ω 为单位的 Rsense)
此外、您能否解释一下您看到的错误类型以及您期望的错误类型?
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
您好、Luis:
如您所述、计算后、1m Ω 分流电阻 CC 增益的写入值可以得到7.5684、我使用的分流电阻值为0.125m Ω、因此我写入的计算值应为60.5472、容量增益值应为18058905.8252。 然后使用命令0x0075获取 CC3的当前值。 这一步是否正确? 如果我不在此基础上进行其他校准、我想知道电流值有多大的误差? 因为当前 CC3样本= 200、然后使用0x0075使 CC3 Current 值为0x3C0、但我的电流实际为1A。
此外、附上是我的原理图的一部分、请检查是否有任何问题。

谢谢!
您好、Zhang:
由于 userA 设置为1mA、因此看上去电流值测量值接近预期值。
对于较小的检测电阻、库仑计数器的分辨率将下降。 库仑计数器的 LSB 为7.6uV。 使用0.125m Ω 传感电阻器时、这相当于56mA 的电流分辨率。 这意味着电流的测量步长为56mA。
此外、该器件 的最大偏移库仑计数误差为+/- 1LSB。 这意味着测量值可能会波动1-LSB。 电流为1A 时、该值可能是+1.056A 至0.944A。 与您正在读取的内容非常匹配。 这听起来像是在预料之中的。
该偏移应在 CC3中取平均值(因为获取了多个 CC2读数)、因此我希望将其最小化。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙